SIEMENS SIMATIC IOT2020

Åben og fleksibel Industrial IoT-gateway, Arduino-kompatibel,
til studerende, makere og unge udviklere.

Køb IOT2020

Udviklet til at opfylde kravene hos den nye generation af ingeniører

  • Producentspefifik software behøves ikke – frihed til at vælge det mest relevante programmeringssprog

  • Kompatibilitet med de mest populære udviklingsplatforme som f.eks. Arduino og Raspberry PI

  • Nemt at opskalere eksisterende Arduino- og Raspberry PI-projekter til kommercielle løsninger takket være UL/CE-godkendelsen og det industrielle design

  • Let at interface med både open source og industrielt udstyr

  • Klar til installation i el-tavler eller automationstavler

  • Attraktiv prissætning


Hovedanvendelser:

  • Robotteknologi IoT-løsninger til boliger
  • Ekstern overvågning og styring
  • Den intelligente fabrik

Oplev IOT2020

IOT2020-gatewayen er kompatibel med de fleste Arduino sketches, der kan uploades direkte fra Arduino IDE. Mange andre programmer kan kompileres og/eller køres under Yocto Linux takket være X1000 SOC (x86) kontrolleren. Tredjepartsudstyr, som f.eks. PLC'er og sensorer fra forskellige brands, kan integreres via Ethernet eller seriel forbindelse (kræver USB-adapter) ved hjælp af åbne eller industrielle protokoller såsom Modbus, Profinet, REST og MQTT.










IOT2020 er kompatibel med Arduino shields og forskellige højniveau-programmeringssprog såsom Java, C++ og Python eller via et udvalg af IDE'er, herunder Eclipse- og Yocto Linux-kompilere. Den kan udvides takket være mPCIe-porten på kortet. Node-Red, MQTT og SQLITE3 kan bruges til at forbinde og styre lokale og fjerntliggende eksterne enheder.




 

Hvad er SIMATIC IOT2020?

SIMATIC IOT2020, den åbne Industrial IoT-gateway, henvender sig til studerende, makere og unge udviklere, så de kan blive fortrolige med IIoT og opskalere deres prototyper, der er udviklet med open source-kort som f.eks. Arduino, Intel Galileo og Raspberry Pi.
IOT2020 er ikke en logikkontroller, den er udviklet til at være hjernen i en IoT-løsning ved at indsamle data fra PLC'er, drev eller sensorer, uanset hvor i verden de befinder sig. Hvis der er krav om I/O'er, kan brugerne udnytte funktioner på kortet ved at bruge Arduino-konnektorer eller mange af de eksisterende Arduino shields.

Experts recommend the SIMATIC IOT2020 open industrial gateway for educational projects. View below video to find out why.


Hvad betyder det, at SIMATIC IOT2020 er "industrielt udstyr"? Hvordan adskiller den sig fra almindelige udviklingskort såsom Arduino?

UL/CE-certificering er kun ét blandt mange egenskaber, der gør IOT2020 egnet som udstyr til industrielle anvendelser. IOT2020 er udviklet med en industriel IP20-kapsling, der giver mulighed for sikker installation i maskiner og el-tavler og en nem forbindelse til andre DIN-skinnebaserede industrielle enheder som f.eks. PLC'er, strømforsyninger, relæer og frekvensomformere.

Desuden er IOT2020 bygget med komponenter af industriel kvalitet til kontinuerlig drift i industrielle miljøer med vibrationer, støv, høje temperaturer og elektromagnetisk interferens.

Hvad angår kommunikationsprotokoller kan IOT2020 kommunikere med andet industrielt udstyr med brug af sikre industrielle protokoller som f.eks. Modbus, PROFINET og MQTT.

Typiske open source-udviklingskort er normalt ikke udviklet til kontinuerlig drift i et industrielt miljø og er ikke designet til nem sammenkobling med andre industrielle enheder.

Med et Arduino-kompatibel input/output modul, der er specielt designet til IOT2000, er det muligt at tilføje digitale og analoge inputs og outputs til IOT2020. Det giver mulighed for at tilslutte lokale sensorer direkte til IoT-gateway'en og starte ikke-kritiske processer. Kortet er designet til industriel drift og anvendt sammen med IOT2020, hjælper det brugeren til at opretholde CE og UL-certifikaterne for den samlede enhed. Shield'et kan programmeres i højniveau-sprog og kan tilgås via GPIOs.

Læs mere om SIMATIC IOT2000 IO shield'et her


 

Hvorfor har studerende og makere brug for industriel kvalitet og certificeret udstyr?

Industriel kvalitet og certificeret udstyr er et absolut krav for studerende, som ønsker at integrere deres IoT-projekter i et eksisterende industrisystem (f.eks. udvikling af en prototype til et nyt fjernovervågningssystem til styring af en eksisterende industrirobotarm). Studerende kan starte prototypeudviklingen ved arbejdsbordet med Arduino-kort, sådan som de plejer, og derefter blot overføre koden – og Arduino shields, hvis det er nødvendigt – til IOT2020 og færdiggøre integrationen med et eksisterende industrisystem.

Makere og iværksættere kan bruge IOT2020 til at opskalere deres IoT-prototyper til kommercielle løsninger ved at udnytte dens industricertificeringer og ved enkel migrering af størstedelen af koden, som er udviklet til de Arduino-baseret i prototypefasen.



Tekniske specifikationer for IOT2020

CPU

Intel Quark x1000 (x86 400 MHz)

Systemhukommelse

512 MB DDR3 RAM
8 MB FLASH, 256 kB SRAM

Realtidsur med batteribackup

Tilvalg

Kommunikationsinterface

1x 10/100 Ethernet RJ45

Medieinterface

USB vært og klient

Udvidelse

mPCIe + Arduino shields + USB

I/O på kortet

Arduino Uno-ben

Masselagring

Med microSD card

Styresystem

Arduino IDE / Yocto Linux / Intel Studio / Eclipse

Embedded funktioner

LED'er

Strømforsyning

9..36 V

Driftstemperatur

0 - 50°C

Certifikater

Industry-Standards (UL, CE,..)

Programmering Forskellige muligheder for programmering i højniveausprog
som C++ og Json

Industrielle kommunikationsprotokoller

Modbus og Profinet

Installation

DIN-skinne, panel- eller vægmonteret

Køb IOT2020 og basis-tilbehør

RS IOT2020-arrangement på Maker Faire i Rom med Massimo Banzi og Siemens

Massimo Banzi, medstifter af Arduino, udtaler: "Hvert år deltager vi på Maker Faire i Rom og fortæller historien om, hvordan verden ændrer sig, og hvilke veje teknologien går. Mere end nogen-
sinde påvirker denne transformation i år virksomhederne på grund af implementeringen af det, der kaldes Industry 4.0. Med Industrial Internet of Things kan virksomheder blive mere effektive, konkurrencedygtige og bæredygtige. Regeringer rundt om i verden investerer store summer i indu-
strielle moderniseringsinitiativer. Disse initiativer retter sig som regel mod store virksomheder, men i lande som Italien er de små og mellemstore virksomheder rygraden i økonomien. Her finder man makere med meget kreative løsninger til innovation i små teams med stramme budgetter. På Maker Faire ser vi masser af eksempler på al denne opfindsomhed, og det er det perfekte sted at lancere
den nye IOT2020 fra Siemens og RS. Denne lille computer er netop den byggeklods, som vil gøre det
muligt for studerende og ingeniører at implementere Industrial Internet of Things industry.0-revolu-
tionen. Styrken fra open source-software og muligheden for programmering ved hjælp af det inte-grerede Arduino(r) udviklingsmiljø vil gøre det muligt for virkelig mange mennesker at skabe innovation, så mulighederne ikke er forbeholdt virksomheder, som har råd til store teams med højt kvalificerede udviklere. Siemens er det største navn inden for industricomputere, og deres beslutning om at lancere IOT2020 er et stærkt signal om, at der er brug for at demokratisere innovationen til
fordel for så mange mennesker som muligt. Jeg er begejstret for at være del af dette projekt,
og jeg ser med spænding frem til, hvordan folk vil ændre den måde, de arbejder på, takket være
dette nye produkt".

Lær IOT2020 at kende

IOT2020 tech HUB i DesignSpark



Designspark IOT2020 tech HUB er det helt rigtige sted til at finde brugergenereret, værdifuldt indhold såsom projekteksempler, kode og "sådan gør du"-videoer.
Her mødes makere, studerende og unge ingeniører over hele verden, som vil udvikle disruptive IIoT-løsninger med IOT2020.