Pressemeddelelse
Ny FIGnition inFUZE 8-bit computer hos RS Components. Til undervisning i ‘byg-din-eget’ hardware design
RS Components (RS), handelsmærke hos Electrocomponents plc (LSE:ECM), en af verdens førende højservice-distributører af elektronikkomponenter og produkter til vedligeholdelse, kan nu levere FIGnition inFUZE, en ny, skræddersyet udgave af det prisbillige samlesæt 8-bit FIGnition computer, som er udviklet primært til uddannelsesformål. En enkel og praktisk metode til at lære og forstå grundreglerne indenfor databehandling.
FIGnition leveres som et samlesæt, der består af et lille tomt printkort og et sæt komponenter, heriblandt en 8-bit 20MHz ATmega328 mikrokontroller, en 512Kbyte Flash memory chip og en 8Kbyte RAM enhed.
FIGnition er designet for begyndere og leveres præinstalleret med Forth programmeringssprog, der tilvejebringer et enkelt, effektivt miljø, hvor man interaktivt kan lære at køre computer kode. Strømforsynes via en USB port, og kortet forbindes til et PAL eller NTSC format TV, der viser et 25 x 24 tekstfelt eller et 160 x 160 bitmapped grafisk billede. Der kræves ikke noget eksternt tastatur eller mus for at komme i gang. Alle kommandoer og programmering kan udføres ved at anvende on-board eight-key keypad.
FIGnition inFUZE fra RS leveres med en række prøveprogrammer, der omfatter spil og hjælpeprogrammer præinstallered på Flash memory chippen. Skoler kan drage nytte af den analoge datalogger, fordi den giver eleverne mulighed for at forbinde enkle sensorer og grafisk vise målingerne. Hele kildekoden er synlig og giver eleverne mulighed for at eksperimentere ved at modificere eksisterende kode, inden de går i gang med at skabe deres egen.
Uddybende monteringsinstruktioner og let forståelige undervisningsvideoer er tilgængelige på FIGnition-hjemmesiden. Yderligere support kan fås gennem det voksende bruger-forum, hvor man kan udveksle erfaringer med andre FIGnitions-udviklere.
Da der kun kræves elementære perifere enheder er FIGnition inFUZE en enkelt og billig løsning for alle, der gene vil forstå de vigtigste forudsætninger for databehandling, og det kan loddes sammen i løbet af bare en timestid. Inspirationen for grundlæggeren, Julian Skidmore, bag FIGnition, var den tidligere generation af 8-bit computere som Sinclair ZX80, som gav mange af vore dages elektronikdesign-ingeniører deres første smag for hardwaredesign.
“At bygge FIGnition inFUZE fra grunden er en fantastisk, interaktiv måde hvorpå unge mennesker kan få deres første erfaringer med, hvordan computerhardware fungerer, ” sagde Jonathan Boxall, Global Head of Semiconductors, RS Components. “Den lave pris gør den bredt tilgængelig og et værdifuldt værktøj til uddannelsesformål. Den er en i det voksende antal ”easy-to-use open-source” udviklingsprint, der er på markedet, og en nyttig introduktion til databehandling for fremtidens ingeniører.”
About RS Components
RS Components and Allied Electronics are the trading brands of Electrocomponents plc, the world's leading high service distributor of electronics and maintenance products. With operations in 32 countries, we offer more than 500.000 products through the internet, catalogues and at trade counters to over one million customers, shipping around 44,000 parcels a day. Our products, sourced from 2,500 leading suppliers, include electronics, automation and control, test and measurement, electrical and mechanical components.
Electrocomponents is listed on the London Stock Exchange and in the last financial year ended 31 March 2013 had revenues of £1.24bn. For more information, please visit the website at /.
Editorial Contacts
Lisa Townsend
EMEA PR Manager
RS Components
lisa.townsend@rs-components.com
+44 (0)1536 209026
Joanne Youson
Global Product Marketing PR Manager
RS Components
joanne.youson@rs-components.com
+44 (0)1536 405752
PR Agency Contact
Janice Fenton
Account Manager
Publitek Technology PR
janice.fenton@publitek.com
+44(0)1225 470000
Further information is available via these links:
Twitter: @RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS
RS Components on Linkedin
http://www.linkedin.com/company/rs-components
Electrocomponents plc
www.electrocomponents.com
RS Components
/
DesignSpark
www.designspark.com