Pressemeddelelse
SparqEE kort fås kun hos RS Components og muliggør cellulær tilslutning til Raspberry Pi og Arduino
CELLv1.0 2G+3G modul og skjoldadapterkort vil gøre cellulær tilslutning allestedsnærværende i udviklings-communities Raspberry Pi og Arduino
Juli, 2014 - RS Components (RS), handelsmærke for Electrocomponents plc (LSE:ECM), førende global distributør, modtager nu bestillinger af de nye SparqEE udviklingskort, som er designet til at give nem cellulær tilslutning og internetadgang til projekter baseret på platformene Raspberry Pi og Arduino.
I alt syv nye SparqEE kort kan nu bestilles kun hos RS, herunder CELLv1.0 - et lille trådløst udviklingskort, der implementerer et 2G+3G chipset til at give global trådløs adgang. Det betyder, at CELLv1.0 modulet primært vil bruge 3G og kun vende tilbage til 2G, når 3G ikke er tilgængelig. Desuden måler CELLv1.0 kun 36 x 42 x 7 mm, hvilket gør det til det mindste cellulære modul, som for øjeblikket findes på markedet.
Hver SparqEE Cellv1.0 cellulærkort vil blive afsendt fra RS med et globalt 3G SIM kort, der giver verdensomspændende dækning. Brugere kan dermed logge på en hjemmeside og bruge deres kreditkort til at købe data eller oprette en direkte debitering til løbende dataforbrug. Intervalstigningen muliggøres af cellulær kommunikation, som giver mulighed for en række potentielle anvendelsesmuligheder for udviklere og er ideel til 'små dataprojekter', der skal operere over meget lange afstande, endda potentielt til et andet land eller kontinent. Egnede projekter forventes at være følerbaserede dataprojekter med lav båndbredde, der sender små mængder af data over internettet. Som en del af den nye serie og for at lette kompatibiliteten er ShieldRv1.0 og ShieldAv1.0 skjolde eller adaptere, der forbinder CELLv1.0 til henholdsvis Raspberry Pi og Arduino kort uden yderligere ledningsføring. Desuden er der afgrening til de fire resterende SparqEE kort, hvis brugere foretrækker at forbinde nogle af disse kort direkte til skærmen. De fire yderligere kort er: GPSv1.0 modtagerkort, som implementerer et Antenova M10478 GPS modul baseret på SiRFstarIV 9333 GPS chipset, POWERv1.0 kortet, som konverterer en ureguleret strømforsyning til +5 V og +3,3 V forsyningsskinne, der kræves af de fleste embedded udviklingssystemer, RELAYv1.0 kortet, som giver et bredt indgangsområderelæ til at køre eksternt udstyr med høj strømstyrke og høj spænding, og til sidst ACCELv1.0 kortet, som omfatter et Analog Devices ADLX345 3-akset accelerometer med et bredt indgangsområde. Dækningsspecifikationer for CELLv1.0 modulet omfatter WCDMA/HSDPA 2100/1900/900 MHz, med 384 Kbps eller DL 3,6 Mbps HSDPA og GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 Mhz. Kablede tilslutningsmuligheder omfatter et serielt UART interface (3,3 V eller 5 V) og USB 2.0 interface. Elektriske specifikationer omfatter en indgangsspænding på +3,7 V til +5 V, strømforsyning via USB kabel eller via stiftlisteben. Strømforbrug på mindre end 5 mA i standby, typisk mindre end 75 mA i aktiv tilstand (uden services) og mindre end 500 mA (gennemsnitlig arbejdstid) og maksimalt 2,3 A. Windows, Linux og Android softwaredrivere er tilgængelige via ZTE. SparqEE kort kan bestilles hos RS med levering fra efteråret 2014.
About RS Components
RS Components and Allied Electronics are the trading brands of Electrocomponents plc, the world’s leading high service distributor of electronics and maintenance products. With operations in 32 countries, we offer more than 500.000 products through the internet, catalogues and at trade counters to over one million customers, shipping around 44,000 parcels a day. Our products, sourced from 2,500 leading suppliers, include electronics, automation and control, test and measurement, electrical and mechanical components. Electrocomponents is listed on the London Stock Exchange and in the last financial year ended 31 March 2013 had revenues of £1.24bn.
For more information, please visit the website at www.rs-components.com. Editorial Contact: PR Agency Contact Lisa Townsend Janice Fenton PR Manager – EMEA Account Director RS Components Publitek Technology PR lisa.townsend@rs-components.com janice.fenton@publitek.com +44 (0)1536 209026 +44 (0)1225 470000 Joanne Youson Global Product Marketing PR Manager RS Components joanne.youson@rs-components.com +44 (0)1536 405752 Further information is available via these links: Twitter: @RSElectronics; @alliedelec; @designsparkRS RS Components on Linkedin http://www.linkedin.com/company/rs-components Relevant Links: Electrocomponents plc www.electrocomponents.com RS Components www.rs-components.com DesignSpark http://www.designspark.com