Pressemeddelelse
Intel® Edison-udviklingsplatformen, der nu kan fås hos RS Components, er en drivende kraft inden for udviklingen af integrerede løsninger og IoT-anvendelser
Et produktklart modul i miniaturestørrelse med indbyggede trådløse og dedikerede IoT-værktøjer øger brugervenligheden for ingeniører og producenter
Danmark, 16 december 2014:
Oktober 2014 – RS Components (RS), handelsmærke for Electrocomponents plc (LSE:ECM), ingeniørernes globale distributør, har annonceret understøttelse af den komplette Intel® Edison-udviklingsplatform, der omfatter det meget kompakte Intel Edison-beregningsmodul, Intel Edison-breakout-kortet, der gør prototypefremstilling hurtigere, og Intel Edison-kortet til Arduino.
Intel Edison-modulet er et miniature produktklart beregningsmodul, der er opbygget ved brug af en avanceret 22 nm System-on-Chip (SoC), der indeholder en dual-core, dual-threaded 500 MHz Intel® Atom™ CPU og en 100 MHz 32-bit Intel® Quark™ mikrokontroller. Der er omfattende tilslutningsmuligheder, og indbygget Wi-Fi® og Bluetooth® Low Energy-understøttelse gør dette modul velegnet til IoT-anvendelser (Internet of Things). Der er også integreret en struktur til enhed-til-enhed- og enhed-til-sky-forbindelser.
"Intel Edison platformen er et vigtigt fremskridt inden for de brugsklare beregningsplatforme, der er tilgængelige i dag", udtaler Simon Duggleby, Semiconductor Category Marketing Manager hos RS Components. "Med de markedsførende små dimensioner og den trådløse tilslutning, der allerede er indbygget, og med fordelen af Intel IoT Analytics-platformen vil Intel Edison helt klart fremskynde udviklingen af nye og innovative anvendelser."
Når Intel Edison-modulet, der måler 35,5 mm x 21,0 mm x 3,9 mm, sættes i breakout-kortet, som nu også er på lager hos RS, kan man se modulets 1,8 V I/O-stik, hvilket gør det mulig at tilslutte via kortets USB Micro type-AB-stik. Kortet indeholder også et DC-strømforsyningsstik, batteriladerkredsløb og USB OTG-strømswitch, så både ingeniører og producenter hurtigt kan starte udviklingen af applikationer.
Intel Edison-udvidelseskortet til Arduino er hardware- og softwareben-kompatibelt med Arduino-skærme, der er designet til Uno R3. Kortet har vigtige tilslutninger på den samme placering som på Arduino Uno R3, og det har også et Micro SD-kortstik samt USB-stik i mikro- og standardstørrelse.
Intel Edison-udviklingsplatformen leveres med Yocto Linux v1.6 OS-understøttelse og gør det muligt at udvikle med Arduino og C/C++. I fremtiden tilføjes yderligere understøttelse, herunder Node.JS, Python, RTOS og Visual Programming. Platformen er kompatibel med udviklingsmiljøerne Arduino IDE, Eclipse og Intel XDK.
Intel Edison-udviklingsplatformen er nu på lager til forsendelse samme dag fra RS-distributionscentre over hele verden.
Besøg dk.rs-online.com for at få flere oplysninger
About RS Components
RS Components and Allied Electronics are the trading brands of Electrocomponents plc, the world's leading high service distributor of electronics and maintenance products. With operations in 32 countries, we offer more than 500.000 products through the internet, catalogues and at trade counters to over one million customers, shipping around 44,000 parcels a day. Our products, sourced from 2,500 leading suppliers, include electronics, automation and control, test and measurement, electrical and mechanical components.
Electrocomponents is listed on the London Stock Exchange and in the last financial year ended 31 March 2013 had revenues of £1.24bn. For more information, please visit the website at /.