Pressemeddelelse
Raspberry Pi 3 kan nu bestilles hos RS Components og Allied Electronics. Den seneste generation af lavpris-computerkort sætter en højere standard med større ydeevne, understøttelse af 64 bit og trådløse forbindelser
Den seneste generation af Raspberry Pi, der nu kan købes hos RS og Allied, har 50 % højere ydeevne end Raspberry Pi 2 og integreret Bluetooth- og trådløs LAN-kommunikationsteknologi
Danmark, 19 februar 2016:
29. februar 2016 – RS Components (RS), handelsmærke for Electrocomponents plc (LSE:ECM), den globale distributør for teknikere, har i dag meddelt, at den nye generation af Raspberry Pi 3 Model B single board-computere i kreditkortstørrelse fra Raspberry Pi Foundation nu kan bestilles på /web/generalDisplay.html?id=raspberrypi og http://www.alliedelec.com/raspberry-pi/. Den seneste generation af Raspberry Pi er udviklet til brug i industrien, privat og på skoler og universiteter i hele verden og har en avanceret 64-bit ARM Cortex-A53 quad core-processor, der giver en betydeligt bedre ydeevne, samt integreret Bluetooth- og trådløs LAN-forbindelse som standard til IoT-udviklingsprojekter (Internet of Things).
Idet den bygger videre på sine forgængeres – Raspberry Pi 1 Model B+ og Raspberry Pi 2 Model B – fantastiske succes, har Raspberry Pi 3 væsentligt forbedret processorkraft og har 50 % større ydeevne end Raspberry Pi 2 og omkring ti gange mere end den oprindelige Raspberry Pi 1, så den kan køre endnu mere avancerede programmer.
Kortet er baseret på Broadcom BCM2837 SoC, der indeholder en ARM Cortex-A53 quad core-processor, som kører med 1,2 GHz, og BCM43438, en kombineret forbindelsesenhed, der leverer 802.11b/g/n trådløs LAN, Bluetooth Classic og Bluetooth Low Energy. BCM2837 indeholder en dual core VideoCore IV-multimedie-coprocessor, der sørger for:
1,2 gigapixel pr. sekund fill rate, 1,8 gigatexel pr. sekund strukturereringshastighed29 GFLOP gennemstrømning ved beregning af shadersUnderstøttelse af OpenGL ES 1.1/2.01080p60 videoafkodning i hardware1080p30 videokodning i hardwareEn billedsensor-pipeline i hardware
Raspberry Pi 3 starter op fra et Micro SD-hukommelseskort og benytter NOOBS-installationsstyring (New Out Of the Box Software). Standardopsætningen af Raspbian-operativsystemet omfatter et udvalg af produktivitetsprogrammer og programmeringsværktøjer, f.eks. Node-RED. Dette visuelle værktøj understøtter sammenkobling af hardwareenheder, API'er og onlinetjenester, hvilket gør kortet perfekt til den hurtige udvikling og prototyping i IoT-projekter.
Med samme størrelse som tidligere versioner af Raspberry Pi – i kreditkortstørrelse; 85 x 56 x 17 mm – bevarer Raspberry Pi 3 Model B mange af de samme funktioner og egenskaber som dens forgængere. De omfatter: den store 40-polede GPIO-konnektor (General Purpose Input Output), fire USB-porte, HDMI i fuld HD, 10/100 Ethernet, 3,5 mm jackstik til audio og kompositvideo, grænseflader til kamera (CSI-2) og skærm (DSI) og Micro SD-kortslot. Strømforsyningen til kortet sker via dets mikro USB-stik og kræver en ekstern strømforsyningsenhed (PSU).
"Vi præsenterer den tredje generation af Raspberry Pi på fireårsdagen for lanceringen af det oprindelige Raspberry Pi-kort den 29. februar 2012”, udtalte Eben Upton, grundlægger af Raspberry Pi. “Det markerer også fireårsdagen for vores yderst succesrige samarbejde med RS og Allied, der har spillet en betydelig rolle i succeen som førende og betroede kilder til produkter, teknologier og information for professionelle teknikere, hobbyfolk og personer, der tager de første skridt inden for programmering.”
“Raspberry Pi har taget endnu et vigtigt skridt i dets udvikling”, udtalte Lindsley Ruth, Chief Executive Officer hos Electrocomponents. “Baseret på den robuste og veldokumenterede kombination af hardware og software på Raspberry Pi-platformen har denne nyeste generation af kortet endnu mere regnekraft med integreret trådløs forbindelse samt software, der gør det let for virksomheder eller privatpersoner at udvikle programmer til Internet of Things. RS og Allied er stolte over endnu engang at tage hul på et nyt kapitel som distributionspartnere for Raspberry Pi Foundation.”
Den nye Raspberry Pi 3, som leveres af RS og Allied, fremstilles udelukkende i Storbritannien under licens fra distributøren. Et Raspberry Pi 3 Compute-modul I/O-kort vil også inden for kort tid blive tilgængeligt fra RS og Allied, så OEM-leverandører kan udvikle deres egne Raspberry Pi 3-baserede løsninger til mange anvendelsesformål i industrien.
About RS Components
RS Components and Allied Electronics are the trading brands of Electrocomponents plc, the world's leading high service distributor of electronics and maintenance products. With operations in 32 countries, we offer more than 500.000 products through the internet, catalogues and at trade counters to over one million customers, shipping around 44,000 parcels a day. Our products, sourced from 2,500 leading suppliers, include electronics, automation and control, test and measurement, electrical and mechanical components.
Electrocomponents is listed on the London Stock Exchange and in the last financial year ended 31 March 2013 had revenues of £1.24bn. For more information, please visit the website at /.