Pressemeddelelse
Nu på lager hos RS Components: Intel® Joule™ udviklingsplatformen, der muliggør hurtig prototypeudvikling til IoT-løsninger
Højtydende Intel Joule compute-moduler og udviklingssæt, der henvender sig til udviklere, opfindere og OEM'er til IoT-løsninger (Internet of Things)
Danmark, 3 november 2016:
3. november 2016 – RS Components annoncerer i dag levering af Intel® Joule™-platformen, som indeholder højtydende compute-moduler og sæt til udviklere, opfindere med flere, som arbejder på innovative applikationer drevet af IoT (Internet of Things). Den alsidige Intel Joule-platform er ideel til en lang række potentielle anvendelser inden for computervision, robotter, droner, industriel IoT, virtual reality, mikroservere og andre løsninger, hvor der kræves avanceret edge computing, f.eks. industrielle sikkerhedsbriller med augmented reality, sociale robotter og applikationsspecifikke, skræddersyede bundkort.
Intel Joule-platformen er baseret på et avanceret compute-SOM (System On Module) med Intel HD-grafik, der kan håndtere 4K-videooptagelse og -visning samt en stor hukommelse i en meget lille laveffekt-kapsling. Platformen har et omfattende software- og hardware-økosystem, der forsyner udviklere med et udvalg af operativsystemer og køreklare biblioteker og sensorer. Det gør det muligt at udføre hurtigt prototypearbejde og påbegynde produktionen tidligere og til lavere omkostninger. Intel Joule-modulet er baseret på en Intel® Atom™-processor og tilbyder prisbillig skalérbarhed fra det indledende konceptdesign til produktion i store mængder.
Intel Joule-platformen kan leveres i to compute-modulkonfigurationer og to tilhørende disignsæt. Intel Joule 550x compute-modulet har en 64-bit 1.5 GHz quad-core Intel® Atom™-processor T5500 plus 3 GB LPDDR4 RAM og 8 GB eMMC-hukommelse. Intel Joule 570x compute-modulet har højere ydeevne med en 64-bit 1,7 GHz quad-core Intel® Atom™-processor T5700 med Intel® Burst-teknologi, der muliggør afvikling ved 2,4 GHz plus 4 GB LPDDR4 RAM og 16 GB eMMC-hukommelse. Designsættene omfatter et udvidelseskort, micro-SD-kort, to Wi-Fi®antenner samt kølelegeme og befæstelseselement i tillæg til Intel Joule 550x eller 570x compute-modulet.
Begge compute-moduler har en lang række fysiske højhastighedsinterfaces, herunder USB 3.0, flere GPIO'er, i2C og UART. De tilbyder også Wi-Fi® (dual-band MIMO) og Bluetooth® 4.1 til udvidet rækkevidde og båndbredde. Platformen indeholder support for den dybderegistrerende kamerateknologi Intel® Realsense™, som gør det muligt for udviklere at bygge enheder, der kan bruges i systemer, som kræver avanceret computervision.
Software-økosystemet, der understøtter Intel Joule-modulet, kører et open-source Reference Linux OS, som er specifikt designet med sikkerhedsfunktioner, der kræves af IoT-applikationer. Blandt det øvrige ekstraudstyr kan nævnes Ubuntu/Ubuntu Core (Snappy) eller Microsoft® Windows® 10 IoT Core med yderligere brugsklare biblioteker og perifere enheder, der kan hjælpe med at fremskynde udviklingen.
Intel Joule-moduler og udviklersæt kan leveres nu fra RS.
About RS Components
RS Components and Allied Electronics are the trading brands of Electrocomponents plc, the world's leading high service distributor of electronics and maintenance products. With operations in 32 countries, we offer more than 500.000 products through the internet, catalogues and at trade counters to over one million customers, shipping around 44,000 parcels a day. Our products, sourced from 2,500 leading suppliers, include electronics, automation and control, test and measurement, electrical and mechanical components.
Electrocomponents is listed on the London Stock Exchange and in the last financial year ended 31 March 2013 had revenues of £1.24bn. For more information, please visit the website at /.