Pressemeddelelse
RS Components lagerfører nu Raspberry Pi-kabinetter fra Phoenix Contact til industriel brug
DIN-skinne-kabinetter af høj kvalitet gør integrationen af effektiv
Raspberry Pi-baseret databehandling til en realitet i industrielle miljøer
med økonomisk overkommelig og fleksibel beskyttelse
Danmark, 29 november 2016:
November 2016 – RS Components annoncerer i dag tilgængeligheden af et sortiment af kabinetter fra Phoenix Contact, som bringer Raspberry Pi-computeren ind i den industrielle verden. Det nye kapslingssystem giver høj beskyttelse og en lang række udvidelsesmuligheder til øget funktionalitet, som får Raspberry Pi-computerne til at overholde de strenge krav i industrimiljøer.
Phoenix Contact RPI-BC kabinetsystemet til DIN-skinner kan indeholde Raspberry Pi model A+ og B+ kort samt PI 2 og PI3 model B-kort. Sortimentet giver mulighed for at konfigurere flere Raspberry Pi-computere og I/O-moduler, som let kan forbindes til DIN-skinnen til et komplet system via HBUS. Desuden er der en lang række udvidelsesmuligheder til større funktionalitet, der kan give øget og praktisk fleksibilitet – f.eks. ved at tilføje ekstra perfboards eller individuelle printkort, der indsættes i samme hus som Raspberry Pi og forbindes til HBUS med en stiftlistekonnektor.
Kapslingssystemet giver en nem, tidsbesparende og sikker installation med værktøjsfri montering på en TS35 DIN-skinne eller på en væg via en bundskydelås. Kapslingen er desuden i overensstemmelse med DIN43880, så den kan integreres i en fordelerdåse. Kabinettet gør det muligt for brugerne af forbinde GPIO-listen til sensorer eller strømforsyning med PTSM-konnektorer. Raspberry Pi's MicroSD-kort kan desuden nemt udskiftes og sikkerhedskopieres, selvom det stadig monteret i systemet.
Phoenix Contact-porteføljen indeholder i dag en række valgmuligheder, herunder det komplette RPI-BC kapslingssystem med en nedre kapslingsdel til DIN-skinne eller vægmontering, en bundlåseskinne, en øvre kapslingsdel, kapslingsafdækning og printholder til montering af Raspberry Pi-kortet. Disse komponenter – henholdsvis den nedre og øvre kapslingsdel – tilbydes også separat fra RS. Alle delene fås i lysegrå polykarbonat med tæthedsgrad IP20 og egner sig til drift i temperaturområdet -40 til +105°C.
Hos RS fås også et stort sortiment af velegnet RPI-BC tilbehør fra Phoenix Contact, herunder adaptere samt fatnings- og stiftlister til forbindelse af perfboards og kompatible printkort.
About RS Components
RS Components and Allied Electronics are the trading brands of Electrocomponents plc, the world's leading high service distributor of electronics and maintenance products. With operations in 32 countries, we offer more than 500.000 products through the internet, catalogues and at trade counters to over one million customers, shipping around 44,000 parcels a day. Our products, sourced from 2,500 leading suppliers, include electronics, automation and control, test and measurement, electrical and mechanical components.
Electrocomponents is listed on the London Stock Exchange and in the last financial year ended 31 March 2013 had revenues of £1.24bn. For more information, please visit the website at /.