Internet of Things

Internet of Things (IOT) er en verden af forbundne enheder, intelligente fabrikker, byer og boliger, alle understøttet af de nyeste teknologier fra RS.

Start dit IoT Design

Hvad er Internet of Things?

Der er IoT eller Internet of Things, som nogle gange kaldes Internet of Everything, så er der masser af ting, der er forbundet med Connected Home, Connected Car, Connected Self, ja selv Connected Dog (bare prøv at google det!), Industrial 4.0, Smart Factory, Industrial Internet of Things (IIoT).

Men hvad er IoT? Adskiller alle disse begreber sig fra hinanden? Og vedkommer det dig?

Helt enkelt er IoT alt det, der er tilsluttet et netværk (herunder internettet) eller andre maskiner, og som fungerer uafhængigt af fysiske indgreb. Alle de andre ord beskriver blot det, som IoT gør muligt. Så Connected Home, Car osv. betyder blot, at de på en eller anden måde er tilsluttet et netværk. Det samme gælder industriel IoT. Det er det lidt mindre seje (men faktisk lige så spændende) forretningselementet af IoT. Denne tilslutning – som kan lade sig gøre pga. moderne komponenter og trådløse protokoller – gør det simpelthen muligt for udviklere at gøre udstyr og maskineri "smart", så det derfor kan spore, logge, vise, overvåge og justere sig selv.

Er det alt? Ja, det er alt. Så bliv ikke overvældet af alle de nye ord. The Internet of Things er faktisk ret ukompliceret.

Altså, i hvert fald for brugerne. Der skal naturligvis en person med teknisk snilde til at udvikle disse "Things", som kan effektivisere og forenkle vores liv. Her er det, at elektronikingeniørerne kommer ind i billedet. De har den tekniske ekspertise til at gøre dine drømme til virkelighed! Det er i sagens natur ikke lige som at vinde i Lotto, men de kan designe og udvikle en masse, som vil gøre dit liv nemmere og mere bekvemt.

Du ønsker muligvis, at Connected Home skal sørge for, at køkkengulvet er varmt og dejligt, og kaffen er klar, når du kommer ned om morgenen. Eller endnu bedre – du kan holde styr på bilnøgler, børnenes sko eller dine briller, så du slipper for at rende rundt og lede efter dem, hver gang du skal ud af døren! Vil du blot have, at hoveddøren eller garageporten er låst op og åben, når du kommer hjem, så du ikke skal fumle med nøglerne med indkøbsposer i hånden?

Hvad er nyt, og hvordan er det muligt? Der findes allerede masser af eksempler på forbundne enheder inden for spil, underholdning, fitness og sundhed, så teknologierne er hurtigt udviklet. Der findes nu avancerede sensorer til ikke ret mange penge, som kan registrere og sende data. Tilføj dette til en lang række trådløse teknologier, der kan dele data, og der er lagt op til en ny, forbundet verden, hvor alt stort set er smart – mulighederne er næsten uendelige.

Internet of Things-arkitektur

IoT-arkitektur


Der findes tre kerneelementer, som typisk er relateret til IoT-arkitekturen.

  • Things – Enheder, der kan forbindes (traditionelt eller trådløst) til et bredere netværk
  • Network – Nøjagtigt som din router derhjemme så forbinder netværket eller gatewayen flere ting til skyen
  • Cloud – Fjernservere i et datacenter, der forener og gemmer dine data på sikker vis


Data

Ting genererer data – små bytes af simple data som f.eks. temperatur, fugtighed eller position. Det betegnes ofte som "little data", da de ikke fylder særlig meget.

Når flere enheder fører denne smule data gennem netværket til skyen, så forenes de og spores over tid og bliver ofte langt større. Det beskrives ofte som "big data", og det er her, hvor IoT virkelig træder i karakter. "Big data" gør det muligt at undersøge tusindvis eller millionvis af datapunkter for at lære, forstå eller regulere noget mere effektivt.

Ved hjælp af analyser fra sensorer kan du forbinde hændelser til resultater eller handlinger. Når man f.eks. ved, at det bliver mørkt senere om foråret, så kan gadelygterne ved hjælp af udendørs lyssensorer tændes senere for at spare på strømmen. Eller sensorer, der registrerer, at en maskine vibrerer mere en normalt, kan være tegn på, at den er ved at gå i stykker, og der kan planlægges forbyggende vedligeholdelse.


IoT-protokoller

Der udvikles mange sprog eller protokoller til IoT fra traditionel Wi-Fi eller Bluetooth til nyligt definerede LoraWAN™ og Sigfox.

Hver enkelt er velegnet til forskellige formål, afhængigt af flere faktorer:

  • Datahastighed – Hvor meget information sendes der?
  • Effektforbrug – Har wearable gadgets f.eks. en lille batterilevetid?
  • Afstand – Skal det sendes over nogle få meter eller flere kilometer?
  • Frekvens – Hvilke frekvenser findes i området?


Design til IoT

Meget af den teknologi, som kræves for at opbygge IoT, er ikke ny, snarere har den eksisterende teknologi nået et udviklingstrin og et prisleje, som gør den let tilgængelig.

Med moduler som WepTech 6LoWPAN-routeren kan du nu nemt opbygge din egen løsning, og det kan du også med de diskrete komponenter som Silicon Labs EFM32 Pearl Gecko Microcontrollers til brug i intelligente IoT-knudepunkter. Selv de passive komponenter og stikforbindelserne ændres, så de lever op til de nye krav, som innovative IoT-projekter driver. Med USB-C er det muligt at have færre kabler tilsluttet vores wearable gadgets og keramiske flerlagskondensatorer, da de med deres blot 0,6 mm x 0,3 mm er mindre end nogensinde.

Nye produkter, der gør det muligt for dig at være en del af IoT

Brands, der fører an i IoT-revolutionen

Dine foretrukne IoT-opslag

Sådan kan TE Connectivity opkoble det moderne hjem

I årtier er forbrugerne blevet lokket med konceptet om et automatiseret hjem, men indtil nu har de høje omkostninger og kompleksiteten blot gjort konceptet til ønsketænkning.

Dette er omsider ved at ændre sig. Vi er nået det punkt, hvor hjemmeautomation er inden for rækkevidde og bliver mulig til en overkommelig pris for den gennemsnitlige husejer. Nu er den seneste generation af forbundne teknologier parat til at forvandle vores hjem til intelligente miljøer, som kan overvåge vores bevægelser, forudse vores adfærd og reagere på vores behov.

TE Connectivity er med helt fremme i denne evolution og skaber opkoblings- og sensorløsninger, som kan integreres i en lang række husholdningsapparater, hvilket giver producenter mulighed for at skubbe grænserne for, hvad der hidtil har været muligt.

7 grunde til, at du med dit næste projekt skal fokusere på IoT

Her er de 7 grunde til, at du ved dit næste projekt skal fokusere på IoT.


Har du alt, hvad du skal bruge til IoT?