Pressemeddelelse
Raspberry Pi 3 Compute-modul med høj funktionalitet leveres nu fra RS Components og Allied Electronics til en fordelagtig pris.
Det nye Raspberry Pi 3 Compute-modul henvender sig til designere af embedded-systemer til industrielle løsninger, og modulet tilbyder bl.a. quad core-regnekraft
Danmark, 16 januar 2017:
Januar 2017 – RS Components har i dag annonceret den seneste version af Raspberry Pi Compute-modulet, som baserer sig på Raspberry Pi 3-arkitekturen. Det nye Raspberry Pi 3 Compute-modul (CM3) er udviklet til professionelle ingeniører, som udvikler embedded-systemer. Det passer i en standard DDR2 SODIMM-fatning og leverer den samme grundlæggende funktionalitet som Raspberry Pi 3.
Raspberry Pi 3, som CM3 er bygget op omkring, indeholder en 64-bit Broadcom BCM2837 applikationsprocessor, som igen er baseret på en ARM Cortex-A53 quad core-processor, der kører med en hastighed på op til 1,2 GHz og har derudover 1 GB LPDDR2 RAM. CM3 har endvidere 4 GB eMMC-flashlager på kortet og de præcis samme benforbindelser som det originale Compute-modul (CM1).
RS og Allied lagerfører både CM3 og det enklere Raspberry Pi 3 Compute Module Lite (CM3L). CM3L indeholder også Raspberry Pi 3 og dermed BCM2837 applikationsprocessoren og 1 GB RAM, men har ikke flashlager på kortet. Udviklere kan dog tilføje en eMMC-enhed eller en SD-kortfatning på deres løsningsspecifikke bundkort.
Som sin forgænger er Raspberry Pi 3 Compute-modulet udviklet til integration i industrielle løsninger. Et eksempel på det, er sortimentet med den nye generation af storformatskærme fra NEC. Disse skærme indeholder en fatning til Raspberry Pi 3 Compute-modulet og er beregnet til brug på offentlige steder med god belysning såsom skoler, kontorer, butikker og jernbanestationer.
Raspberry Pi 3 Compute-modulet kan også købes hos RS og Allied som en del af et udviklingssæt, der leveres sammen med Compute-modulets IO-kort. Det enkle, open source-baserede udviklingskort leverer alle IO-forbindelserne fra CM1, CM3 og CM3L til GPIO pins (hanstiftliste), og gør det muligt for udvikleren at programmere eMMC-flash på kortet via USB. Det fungerer som en prototypeplatform og er udgangspunktet for udviklingen af applikationsspecifikke bundkort.
"Vores initiativ til at udvide implementeringsmulighederne for Raspberry Pi. Vores første Compute-modul (CM1) har allerede været en stor succes, og danner basis for mange innovative løsninger." udtaler Eben Upton fra Raspberry Pi Foundation. "Vi forventer, at denne mere kraftfulde anden generations-enhed i samspil med eksisterende økosystemressourcer, herunder software og ledsagende hardware, vil gøre det muligt at komme endnu længere ind på de industrielle markeder."
"Introduktionen af denne nye version af Compute-modulet viser et stærkt engagement fra Raspberry Pi Foundation i forhold til den industrielle arena, hvor man går videre end platformens oprindelige mission som et uddannelsesorienteret programmeringsværktøj," siger Rob Maycroft, global produktchef for Raspberry Pi hos RS. "Designere af embedded-systemer kan nu trække på ressourcerne i det store Raspberry Pi-fællesskab og bygge videre på funktionaliteterne i Raspberry Pi 3 for derigennem at udvikle nye spændende løsninger."
Raspberry Pi 3 Compute-modulet og tilhørende udviklingssæt og ledsagerkort kan nu købes hos RS i EMEA, Asien og Stillehavsområdet samt fra Allied i Nord- og Sydamerika.
About RS Components
RS Components and Allied Electronics are the trading brands of Electrocomponents plc, the world's leading high service distributor of electronics and maintenance products. With operations in 32 countries, we offer more than 500.000 products through the internet, catalogues and at trade counters to over one million customers, shipping around 44,000 parcels a day. Our products, sourced from 2,500 leading suppliers, include electronics, automation and control, test and measurement, electrical and mechanical components.
Electrocomponents is listed on the London Stock Exchange and in the last financial year ended 31 March 2013 had revenues of £1.24bn. For more information, please visit the website at /.